用于下一代速度的高性能光学元件

凭借行业领先的互连专业知识,以及全系统优化服务和支持,包括可用于众多高性能互连系统的庞大的开发平台和评估套件库,Samtec帮助应对下一代数据速率要求所带来的挑战。Samtec 光学小组为高性能微型光学元件、PCIe®-Over-Fiber和硅晶片 光子解决方案提供设计、开发和应用支持,这些解决方案具有可扩展性、可制造性且具有成本效益,适用于56+ Gbps应用。
有源光学元件Solutionator横幅

概述

FireFly™微型Flyover System™

高性能且面向未来的系统通过在有损PCB材料上传输数据,使数据速率达到28 Gbps(路线图到56+ Gbps)和/或更远的距离。该设计增强了信号完整性和架构灵活性,同时超微体型可实现业界领先的密度。

高性能微型光学引擎技术

标准和定制应用

Samtec的微型光学引擎和高速电缆专业知识,以及多个散热器和End 2连接器选项,为包括12G-SDI广播视频、数据中心和HPC协议(例如以太网)等应用提供经济高效的高性能解决方案。

标准和定制应用解决方案

PCIe®-Over-Fiber组件

光缆系统以Gen 3数据传输速率通过FireFly™光纤传输PCIe®信号,最高可达100米。电缆组件和可选的适配卡支持PCIe®协议,可提供高数据速率、低延迟、节能和有保证的传输。

PCIe®-Over-Fiber光学组件和适配卡

开发平台

FireFly™ 25 / 28 Gbps FMC+开发套件

  • FireFly™光学引擎提供可调节的功率水平,以支持长达100米的电缆长度
  • 该套件支持数据中心、HPC和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBand™、光纤通道和Aurora
  • 通过从FPGA到工业标准多模光纤电缆的多达16个通道,提供高达400 / 448 Gbps全双工带宽
  • 模块可在任何FPGA开发板中用于光纤数据通信,支持高速数千兆位收发机;该模块能够在所有通道并行运行系统数据或BERT测试,从而使FPGA的评估和开发变得更加容易。
  • 欲了解更多详情,请联系 [email protected] 或访问samtec.com/25g-28g-firefly-fmcp
FireFly™ 28 Gbps FMC+开发套件

FireFly™ 14 Gbps FMC开发套件

  • FireFly™光学引擎提供可调节的功率水平,以支持长达100米的电缆长度
  • 该套件支持数据中心、HPC和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBand™、光纤通道和Aurora
  • 通过从FPGA到行业标准多模光纤电缆的10个通道,提供高达140 Gbps全双工带宽
  • 作为VITA 57.1 FMC模块,14 Gbps套件可以同时在所有通道上运行实际系统数据或BERT测试,从而可更轻松地使用特定的FPGA进行评估
  • 欲了解更多详情,请联系 [email protected] 或访问:samtec.com/14g-firefly-fmc
FireFly™ 14 Gbps FMC开发套件

FireFly™测试套件

  • FireFly™测试套件允许设计人员在实验室中使用自定输入,实时评估铜缆或光缆FireFly™系统的运行。
  • 速率最高可达25 Gbps
  • Bulls Eye®测试点系统允许连接到测试设备
  • 请前往samtec.com?fik-firefly-xx以获取更多详情
FireFly™测试套件

光纤PCIe®适配卡

  • 采用Samtec的PCIe®-Over-Fiber光缆解决方案
  • 支持Gen 3 platform;Gen 4正在开发中
  • 提供高数据传输速率、低延迟、电源管理和有保证的传输
  • 针对成本优化性能的可扩展配置:x4单、双或四排; x8单或双排;及x16单排
  • 通过增加覆盖范围和成本优化实现清晰的信号传输
  • 欲了解更多详情,请联系 [email protected] 或访问samtec.com?pcoa
光纤PCIe®适配卡

系列

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™微型Flyover System™

面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。

特色
  • 高速性能,每通道可达28 Gbps
  • x4和x12设计
  • 多种集成散热器和终端2方案
  • 铜缆与光纤互换性
  • 微型耐用型双件式连接器
  • 宽温光纤PCIe®解决方案
产品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

无源光缆系统无源光缆系统

此无源光缆系统特有带MTP端选项的贴片电缆,以及用于正确对齐的带锁合选项的单端口或双端口适配器。

特色
  • MTP公或母终端选件
  • 12或24光纤
  • 3、10和100 米标准电缆长度
  • 3.00 mm圆形套软电缆
  • 单口或双口适配器
  • 用于正确对齐的锁合选项
产品
V
  • FOPC
  • OPA
无源光缆系统

Samtec and Keysight teamed up at DesignCon 2024 to showcase a multi-domain template testing Samtec’s high-performance NovaRay connector system. This live signal integrity product demonstration incorporates two different types of […] The post Keysight and Samtec Demonstrate New 11...
Has there ever been a better time to be an engineer? While the world remains an uncertain place and component shortages have been with us for a few years, modern […] The post Hardware Pioneers 2024 appeared first on The Samtec Blog....
In all of our Solutionator® tools where users can design a mated set of products, we have now added a feature that allows users to require that BOTH parts be […] The post You Can Now Search Full Mated Sets Using These New Samtec Reserve® Filters appeared first on The Samtec Blog....
A few of us recently had the privilege of traveling to the 27th Annual Components for Military & Space Electronics Conference & Exhibition. For those who don’t necessarily work in these […] The post Unlocking Next-Level Reliability: Explore Lot Screen Testing with Samtec appeared...
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....